This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:菊花链

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655596/tcan1044a-q1-daisy-chain

器件型号: TCAN1044A-Q1

TCAN1044AVDRBRQ1 收发器支持菊花链拓扑? 如果是、应如何将物理连接连接连接到连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raul:

    是的、请参阅数据表的图 9-3 和图 9-5、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是意味着它支持菊花链?

    图 9-3 显示了典型的 CAN 总线(它不是菊花链)、您能否确认(菊花链没有公共总线)?

    图 9-5 显示了典型的 CAN 总线布局、菊花链在连接器 J1 中必须有 4 个引脚(CAN-H 为 2 个引脚、CAN-L 为 2 个引脚)、您能否确认?

    您是否有我们可以向客户展示的有关菊花链配置的任何文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raul:

    该器件 支持 ISO 11898 定义的标准 CAN 物理层。 数据表的图 9-3 展示了建议的 CAN 总线拓扑、该拓扑由一条线性总线和两端的端接电阻器以及通过短残桩连接到总线的多个节点组成。

    此外、该器件不提供专用的总线输入和输出引脚、因此不会实现特定的“菊花链模式“。 如果系统以物理方式连接、使得 CANH 和 CANL 通过直通连接器进入和退出每个 ECU、则可以将其视为 CAN 总线的系统级实现、并且对收发器透明。

    例如、系统设计人员可能会决定使用 CANH、CANL、电源和 GND 作为 4 个引脚、或者直通实施可能会使用单独的 CANH_IN / CANH_OUT 和 CANL_IN / CANL_OUT 连接器引脚、但这可能 不是器件的要求。 因此、  收发器仅连接 CANH 和 CANL 总线、如图所示、并可能根据需要以菊花链形式连接。

    此致、

    Michael。