This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC815-Q1:无法在 MDIO 总线上检测到 DP83TC815-Q1

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC815-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654783/dp83tc815-q1-dp83tc815-q1-can-not-be-detected-on-mdio-bus

器件型号: DP83TC815-Q1

您好、TI 专家。

在我的电路板上、无法在 MDIO 总线上检测到 DP83TC815-Q1。 我测试电源和复位波形:

1) 3V3 (VDDIO、VDDMAC、VDDA3P3、VSLEEP) 和 1V0 (VDD1P0) 波形:

3v3-1v0.jpg

(黄色为 3.3V、绿色为 1.0V)

2) VDD1P0 和 RESET 波形:

1v0-reset.jpg

(黄色:RESET、绿色:1V0)

3) 测试时钟,也可以。

原理图如下:

DP83TC815 schematic.pdf 

 

您对此问题有何评论?

谢谢

Gavin

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    您可以检查 clk_out 信号吗?

    另外、我注意到、 RX_CTRL 上有一个 4.53k Ω 上拉电阻器、用于禁用 TC –10 睡眠模式。  您能否切换到 2.49k Ω?  这是一个 2 级自举。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Drew

    CLK_OUT 波形:

    2.对于 RX_CTRL 引脚、它在数据表中定义为三级搭接引脚:

    那么、正确吗?

    谢谢

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    抱歉、我 混合了 RX_CTRL 和 RX_CLK。  您对 RX_CTRL 是正确的。

    在 RX_CLK 悬空的情况下、TC10 将启用。  PHY 可能处于睡眠状态。  您可以检查 INH 引脚进行确认。  当 PHY 处于睡眠状态时、INH 为高阻态、因此在您的设计中它会被 3.3k Ω 下拉。  要唤醒 PHY、请将 WAKE 引脚拉至 VSLEEP。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Drew

    是的、您是正确的、INH 为低电平、此芯片处于睡眠状态。

    在我的电路板上、WAKE 引脚没有扇出、因此我可以将 DP83TC815 更改为 DP83TC814、它们引脚对引脚兼容、 DP83TC814 不支持 TC10。 我认为我只能更改 BOM、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    是的、您只需进行 BOM 更改。  如果您想在未来的版本中使用 DP83TC815、我建议将 RX_CLK 接高电平以禁用 TC 10。

    谢谢、

    Drew