This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:看门狗不会使 INH 引脚变为低电平

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645950/tcan1146-q1-watchdog-not-making-inh-pin-low

器件型号: TCAN1146-Q1

INT_ENABLE_1 =0xFF

WD_CONFIG_1 =0x74

WD_CONFIG_2=0x20

FSM_CONFIG =0x0

INT_ENABLE_3 = 0x80

将 WD_INPUT_TRIG 设置为 0xFF 也尝试了两次

 

仍然看门狗没有使引脚变为低电平

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    首先、请注意、写入 INT_ENABLE_1(或 INT_ENABLE_3)不会禁用这些功能。 它只禁用中断屏蔽。

    其次、我将引导您查看我们的看门狗指南、该指南可能会有所帮助: https://www.ti.com/lit/ug/slla546/slla546.pdf 

    您是否也通读了数据表中的第 10.4.7.7 节? 这说明了 WD 错误计数器的工作原理。 您当前已设置 IT、因此 IT 会在第 5 个事件时触发。  

    根据 WD_ERR_CNT、似乎没有错误。 因此、收发器不会执行将 INH 设置为低电平的 WD 操作。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 帧

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      此处、INH 引脚没有变为低电平、而是在使用 Autosar 的工程中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SBL 代码中添加 TCAN1146 代码也采用了类似的方法  


    在这里、INH 引脚变为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    您能否提供所有中断寄存器值 (INT_1、INT_2、INT_3 和 INT_CANBUS)? 我可以看到全局输出中断为 F0、这意味着存在多个标志。  

    遇到未知问题时、我始终建议清除所有标志。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    它从 SBL 运行一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否对 Datalenth 有任何依赖关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    首先、我建议参考我们的看门狗指南: https://www.ti.com/lit/ug/slla546/slla546.pdf 

    SBL 是什么意思? 您分享的屏幕截图之间有什么具体区别?

    在失败的屏幕截图中、我可以看到存在多个错误。 请清除每个中断寄存器。 此外、我可以看到、在 MOSI 中:A6 00 00 00、MISO 得出 F0 80 00 00。 这表明 INT_3 存在 SPI 错误。 请再次检查您的 SPI 格式是否与图 10-37 匹配。 如果您的问题有关 SPI 数据长度、那么是的、它应该只有 2 个字节。  

    请修复您的 SPI 错误、清除所有寄存器并重试看门狗代码。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能说什么应该是 CPOL 和 CPHA 吗  

    也因为我使用 TI MCAL  



    请确认这些设置是否正确、我使用的是 AWr2943 作为主设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我不支持该软件。 请参阅数据表中的 SPI 部分、如果您对软件有疑问、请联系相应的所有者。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需提供有关 cpol cphase 的确认


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、显示 CPOL=0、CPHA=0 的图正确(即 SPI 模式 0)。  

    查看 SPI 配置、我会仔细检查您的 SPICSMode 是否正确(当前设置为“Continuous“)。 CS 只能在发送的 16/24/32 位内变为低电平。