器件型号: TCAN1146-Q1
INT_ENABLE_1 =0xFF
WD_CONFIG_1 =0x74
WD_CONFIG_2=0x20
FSM_CONFIG =0x0
INT_ENABLE_3 = 0x80
将 WD_INPUT_TRIG 设置为 0xFF 也尝试了两次
仍然看门狗没有使引脚变为低电平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TCAN1146-Q1
INT_ENABLE_1 =0xFF
WD_CONFIG_1 =0x74
WD_CONFIG_2=0x20
FSM_CONFIG =0x0
INT_ENABLE_3 = 0x80
将 WD_INPUT_TRIG 设置为 0xFF 也尝试了两次
仍然看门狗没有使引脚变为低电平
尊敬的 Akshay:
首先、请注意、写入 INT_ENABLE_1(或 INT_ENABLE_3)不会禁用这些功能。 它只禁用中断屏蔽。
其次、我将引导您查看我们的看门狗指南、该指南可能会有所帮助: https://www.ti.com/lit/ug/slla546/slla546.pdf
您是否也通读了数据表中的第 10.4.7.7 节? 这说明了 WD 错误计数器的工作原理。 您当前已设置 IT、因此 IT 会在第 5 个事件时触发。
根据 WD_ERR_CNT、似乎没有错误。 因此、收发器不会执行将 INH 设置为低电平的 WD 操作。
此致、
Ethan
尊敬的 Akshay:
首先、我建议参考我们的看门狗指南: https://www.ti.com/lit/ug/slla546/slla546.pdf
SBL 是什么意思? 您分享的屏幕截图之间有什么具体区别?
在失败的屏幕截图中、我可以看到存在多个错误。 请清除每个中断寄存器。 此外、我可以看到、在 MOSI 中:A6 00 00 00、MISO 得出 F0 80 00 00。 这表明 INT_3 存在 SPI 错误。 请再次检查您的 SPI 格式是否与图 10-37 匹配。 如果您的问题有关 SPI 数据长度、那么是的、它应该只有 2 个字节。
请修复您的 SPI 错误、清除所有寄存器并重试看门狗代码。
此致、
Ethan