部件号: NS16C2752
大家好、
NS16C2752TVS 的 SOUT1 端子出现异常行为。
具体来说、NS16C2752TVS 启动后无法立即与 SD 卡通信时会出现问题。
请参阅以下问题和波形。
1) 启动应用程序后无法立即与 SD 卡通信时出现问题。
即使在 POR 启动后未执行寄存器访问、SOUT1 是否也会自发变为低电平?
此外、在寄存器初始化期间、TX 线路 (SOUT1) 是否有可能在高电平 — 低电平-高电平之间变化?
请查看放大后的波形。
2) 是否还有其他情况、TX 线路 (SOUT1) 在上电后经过一段时间后切换一次、而在初始化期间不更改寄存器设置?
例如、是否有办法可以通过调整寄存器设置来防止这种切换现象?

此致
林修平