This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NS16C2752:SD 卡的通信问题

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655165/ns16c2752-communication-problems-with-the-sd-card

部件号: NS16C2752

大家好、

NS16C2752TVS 的 SOUT1 端子出现异常行为。
具体来说、NS16C2752TVS 启动后无法立即与 SD 卡通信时会出现问题。
请参阅以下问题和波形。

1) 启动应用程序后无法立即与 SD 卡通信时出现问题。
 即使在 POR 启动后未执行寄存器访问、SOUT1 是否也会自发变为低电平?
 此外、在寄存器初始化期间、TX 线路 (SOUT1) 是否有可能在高电平 — 低电平-高电平之间变化?
 请查看放大后的波形。

2) 是否还有其他情况、TX 线路 (SOUT1) 在上电后经过一段时间后切换一次、而在初始化期间不更改寄存器设置?
  例如、是否有办法可以通过调整寄存器设置来防止这种切换现象?

image.png

此致
林修平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuhei,

    我不知道 SOUT 会在不对 THR 进行任何类型写入的情况下切换。

    您有我可以查看的原理图吗?

    是否有任何其他连接到 SOUT 网络的内容?

    如果您在 SOUT 上放置一个 47k 弱上拉电阻器、您仍然会看到 SOUT 切换吗?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bobby、

    感谢您的回答。
    我有一个客户的电路图。
    由于我无法公开分享客户的电路图、请通过我的私人电子邮件与我联系。
    我将与您分享电路图。

    此致、
    林修平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过电子邮件发送给我、地址为 duynguyen@ti.com
    - Bobby