This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:晶体驱动电平

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652911/dp83826i-crystal-drive-level

器件型号: DP83826I
主题: DP83826EVM 中讨论的其他器件

你(们)好  

我在 ETH PHY DP83826 数据表中找不到 晶体 驱动电平。

DP83826 晶体驱动电平 µW μ V]是什么?   

我在文档中找到了 适用于 Texas Instruments 以太网物理

这 — 您可以使用 100 [µW ]晶体驱动电平最大,但建议是添加串联电阻。  

由于建议添加电阻器、因此我想避免使用新的布局。  

 

我将使用晶体 ECS-250-18-33-JGN-TR3、请告知它是否适用于 DP83826?

 

如果可能、请向我发送包含驱动器级别要求的文档。

谢谢  

 

此致  

NIR   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    该晶体的规格适用于 DP83826。

    就驱动电平而言、您是否能够在电路板上安装一个 0 欧姆电阻器、然后 在设计可供测试时根据需要进行调优? 我不知道对 DP83826 的振荡器振幅进行了任何表征、因此、最好进行测试和测量。

    如果您希望在设计电路板之前大致了解 PHY 性能、请考虑将 DP83826EVM 用作测试平台。 该电路板配有晶体、用于安装默认为 0 欧姆的限流电阻器。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane  

    感谢您的答复、
    我目前正在使用现有电路板、但晶体电路中没有电阻器选项、因此我有几个问题:
    如果我提供的晶体适用于 DP83826、为什么需要添加电阻器?
    是否必须添加电阻器?
    我想避免添加电阻器... 我是否遗漏了一些基本信息?
    如果我放置一个最大功率为 500uW 的振荡器、就会不需要电阻器?
    此外、如果我像您提到的那样执行测量、那么 PHY 组件之间是否没有容差?

    请提供建议


    此致

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    如果我包含的晶体适用于 DP83826、那么为什么需要添加电阻器?

    晶体具有正确的 ppm、频率和负载电容规格、因此它适合我们的数据表中的该表:

    因此 PHY 可与此晶体配套使用。 该电阻器更能确保晶体的长期可靠性、而不是 PHY 所需的规格。  

    是否必须添加电阻器?

    否、这不是强制性的。 您将注意到、在 EVM 上、串联电阻器保持为 0 Ω、电路板仍然工作。

    我想避免添加电阻器... 我是否缺少一些基本信息?

    该电阻器不是必需的、但它有助于防止晶体超过其最大驱动电平。 超过驱动电平可能会随着时间的推移导致晶体性能下降、但您可能需要询问晶体制造商、这会产生什么影响。

    如果我放置一个最大电流为 500uW 的振荡器、就会消除对电阻器的需求吗?

    振荡器不需要串联电阻器、因为从 PHY 到振荡器没有反馈路径

    此外、如果我执行您提到的测量、PHY 组件之间是否没有容差?

    鉴于这并不是表征规格、很难判断 PHY 具有多大的容差。 如果考虑到容差、最好测量 PHY 样本大小或将晶体驱动电平的裕度增加到电阻值中。 对于测量程序本身、我建议与晶体制造商讨论、因为他们可能对这种测量有更多的经验。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shane、  

    我在我的设计上测量了 KEYSIGHT N2795A 有源探头 1.0pF 在 50Ω 上使用示波器通道时 CL1 上的 Vpp 及其 1.73Vpp — 是否为正常值?  

    我 还根据测得的 Vpp I 和以下公式计算驱动电平:  

    Iqrms =(2*3.141592*F)*Cto*(Vpp /(2*SQRT (2)))

     DL =Iqrms ^2*ESR

     Ctot = CL1 + Cs + Cprobe = 33pF + 3pF +1pF = 37pF

    *CL1 = 33pF、因为 ppm 校准

    DL 计算结果:512.2uW

    DL 非常高!  

    计算是否正确? 您有什么建议?  请提供建议  

    此致  

    NIR   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、  

    关于 EVM、您能否分享 EVM 晶体元件和参数? EVM 原理图表中未提供信息。

    谢谢  

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    EVM 晶体为 ECS-250-12-33Q-JES-TR

    该 峰值电压将处于 XI 输入的规格范围内、因此这可以:

    计算驱动水平是一个过程、我强烈建议联系晶体制造商以获取有关的信息。 虽然我们 对如何限制过驱晶体有一个一般性建议、但执行测量/计算并不是我们团队拥有的经验、因为这更像是一个晶体问题、而不是 PHY 问题。

    此致、

    Shane