Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN65LVDS93A
大家好、TI 技术经理。
我昨天收到了对调查的答复。 如果去耦电容器的容量值因 SN65LVDS93A 而变化、我想知道 VDDLL、VDDIO、VDDLL 和 VDDLVDS 的实际预期结果、而不是去耦电容器的一般内容。 当我询问 ChatGPT (0.1uF -> 0.47uF) 是否可能恶化高频噪声消除性能、VDDPLL 中 PLL 抖动增加的可能性、启动时间增加的可能性、VDD 的上升时间较慢
我收到了一个答复、称可能存在一些问题、例如达到 POR 阈值时出现延迟以及初始 LVDS 输出使能可能出现延迟。 如需更准确的答案、请选择 TI 的多变量运算。
“CS3424193:关于 VDDIO、VDD、VDDLL 和 VDDLVDS 电源电容器的容量值“