This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:SN65176B (Vod1) 的空载电压

Guru**** 2986210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, THVD1520, SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657582/sn65176b-no-load-voltage-of-sn65176b-vod1

器件型号: SN65176B
主题中讨论的其他器件: SN75176B、 THVD1520

空载时的差分输出电压 (Vod1) 为 1.5V(最小值)、3.6V(典型值)和空载时的 (max)。

1>导致这种变化的原因是什么?

2>是否有办法对 SN75176B IBIS 模型上的此变化进行建模?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anway。

    感谢您在 E2E 上联系我们。  

    是什么让您选择这款 RS RS-485 收发器? 我们有许多更新、更快且具有成本效益的 RS RS-485 收发器、例如我会推荐的 THVD1520。  

    最小值是 RS –485 标准所需电压的基准。 每个合规收发器都必须满足该电压输出。 VOD 无法达到 VCC 以上、因为 VOD 由其直接供电。 3.6V 是我们在空载条件下测得的典型输出值。  

    遗憾的是、我们没有任何适用于该收发器的模型、因为它是我们产品系列中的较旧器件。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我发现了一个 SN75176B 的 IBIS 模型、该模型在热性能上有所不同、但在电气特性上相似、但在空载时、为什么我们的工作范围内的差分电压会出现变化? 我们不是在我们的新设计中使用这个驱动器,而是使用它来为我们现有设计的电气通道建模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是由于 IBIS 模型的实现。 没有任何模型是完美的、而是一个近似值。 您的工作范围是多少? 是否改变了温度范围? 是 VCC 吗? 不过、根据具体条件、预计仍会出现 VOD 差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧,我们有 SN65176B 和 2 x 120 欧姆端接电阻器和一些电缆运行长度。 我的差分输出电压,我希望在 25°C 时从数据表中提供的 V/I 曲线中得到大约 2.3V ,但观察到它在 1.5V。 实验是在+25°C 条件下进行的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实际测试环境(不是仿真)中、VOD 会更高。 当室温下具有~60 Ω 负载且电缆额定值合适且电缆长度较短时、可实现~2.3V。 我将在仿真中仔细检查布线的参数(它应该是 120 欧姆阻抗)。 添加额外的 RS RS-485 节点也可以降低 VOD。