器件型号: TPA6132A2
您好:
我们需要在测试过程中确认该组件的 TSPEC-TC 温度、希望您能提供以下组件的相关信息:
供应商器件型号:TPA6132A2RTER
说明:LINEAR_AUDIO AMP_TPA6132A2RTER_QFN16
器件尺寸:QFN16 (WQFN 16)
以下是从数据表中收集的信息:
TJ=150
RJC=53.9
我们需要以下规格来计算 TSPEC-TC 温度:
Pd =?
请提供吗?
希望尽快收到您的回复。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TPA6132A2
您好:
我们需要在测试过程中确认该组件的 TSPEC-TC 温度、希望您能提供以下组件的相关信息:
供应商器件型号:TPA6132A2RTER
说明:LINEAR_AUDIO AMP_TPA6132A2RTER_QFN16
器件尺寸:QFN16 (WQFN 16)
以下是从数据表中收集的信息:
TJ=150
RJC=53.9
我们需要以下规格来计算 TSPEC-TC 温度:
Pd =?
请提供吗?
希望尽快收到您的回复。
此致、
您好、Isaac、
由于功耗可能会有所不同、我想计算 TPA6132A2RTER 的内部温度以确保其不超过 150°C (Tspc-Tj)。 参考数据表、TA 在自然通风条件下的工作温度为 85°C、RJA 为 51.1°C、计算出的 Pd 为 1.272、RJC 为 53.9、Tc 为 81.44。 这是正确的吗?
此外、为什么 RJA=51.1 < RJC=53.9? 根据手册、RJA 通常应> RJC!
我是否有误解?
Avery、
该器件 150ºC 热关断特性、可在 4 μ s 时触发、以防止热过载。 有关热计算的信息、请参阅此应用报告: 半导体和 IC 封装热指标
此致、
Isaac