This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:请求 TSPEC-TC 计算信息 — TPA6132A2RTER

Guru**** 2960090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1660462/tpa6132a2-requesting-information-for-tspec-tc-calculation---tpa6132a2rter

器件型号: TPA6132A2

您好:

我们需要在测试过程中确认该组件的 TSPEC-TC 温度、希望您能提供以下组件的相关信息:

供应商器件型号:TPA6132A2RTER

说明:LINEAR_AUDIO AMP_TPA6132A2RTER_QFN16

器件尺寸:QFN16 (WQFN 16)


以下是从数据表中收集的信息:

TJ=150

RJC=53.9


我们需要以下规格来计算 TSPEC-TC 温度:

Pd =?

请提供吗?

希望尽快收到您的回复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avery:

    需要根据所有通道的总输出功率和器件的效率来计算总功率耗散。 您可以使用此公式:Pto/efficiency * 100 - Ptot。 例如、在效率为 85%时、40W 的总输出功率可实现~7.06W 的总功率耗散。

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    由于功耗可能会有所不同、我想计算 TPA6132A2RTER 的内部温度以确保其不超过 150°C (Tspc-Tj)。 参考数据表、TA 在自然通风条件下的工作温度为 85°C、RJA 为 51.1°C、计算出的 Pd 为 1.272、RJC 为 53.9、Tc 为 81.44。 这是正确的吗?

    此外、为什么 RJA=51.1 < RJC=53.9? 根据手册、RJA 通常应> RJC!

    我是否有误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avery:

    下周我们将再次与您联系、因为明天我们将要开一个公司假日。

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在可以得到答复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avery、

    该器件 150ºC 热关断特性、可在 4 μ s 时触发、以防止热过载。 有关热计算的信息、请参阅此应用报告: 半导体和 IC 封装热指标

    此致、

    Isaac