This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:申请 TMDSHSECDOCK 机械制图、接头尺寸和定制 HIL 线束设计的信号映射

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263, TMDSHSECDOCK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1661065/am2634-request-for-tmdshsecdock-mechanical-drawings-header-dimensions-and-signal-mapping-for-custom-hil-harness-design

器件型号: AM2634
Thread 中讨论的其他器件: TMDSCNCD263、 TMDSHSECDOCK、 C2000WARE

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我目前正在使用 安装在 TMDSHSECDOCK(HSEC180 controlCARD 集线站)上的 AM263x controlCARD (TMDSCNCD263) 开发硬件在环 (HIL) 测试设置。

作为我的 HIL 设置的一部分,我需要设计一个定制的接口/线束 PCB , 用于将扩展坞连接到我的 Speedgoat HIL 系统以及实验室设备,如示波器 (DSO) 和逻辑分析仪,以进行信号观察和验证。

在查看 AM263x controlCARD 硬件用户指南 和 HSEC180 引脚排列时、我找到了逻辑信号映射(HSEC 引脚分配)。 但是、我找不到有关 设计配合线束所需的物理接头尺寸和分线接头布局的足够信息。

如果您能提供或引导我查看以下文档、我将不胜感激:

  1. TMDSHSECDOCK 完整原理图 (最新版本)
  2. 扩展坞的 PCB 布局文件(或布局图)
  3. 扩展坞的机械制图
  4. 所有分线接头的精确尺寸、包括:
    • 引脚间距
    • 行距
    • 标题位置(X-Y 坐标,如果可用)
    • 孔径
    • 建议的对接连接器
  5. PCB 制造图 或 Gerber 文件 (如果已公开提供)
  6. HSEC180 连接器机械规格
  7. 显示映射的文档:
    image.png
  8. 扩展坞的任何可用 CAD 文件(Altium、OrCAD、DXF、STEP 或类似文件)。
  9. 设计与 TMDSHSECDOCK 配合使用的定制子板或线束的建议实践。
  10. 任何演示客户如何将扩展坞与外部硬件(HIL 系统、示波器、DAQ,定制接口板等)连接的参考设计或应用手册。

    我的目标是创建一个可靠的分线束、使所有必需的信号 (PWM、ADC、GPIO、CAN、eQEP、 SPI 等)从 TMDSHSECDOCK 获取、用于 HIL 测试和调试。

    如果有其他设计文档或内部应用手册有助于定制接口板的开发、我非常感谢您提供建议。

    感谢 您的支持。 我期待着你的指导。

    谢谢。此致、

    Abhishek Bharti
    image.png

  11. edited_sys.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    这是大规模生产的产品吗? 我们的 controlCARD 通常仅用于评估、因此不适合直接集成到客户系统中。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的答复。

    这 不 适用于大规模生产的产品。

    我将 TMDSCNCD263 AM263x controlCARD 与 TMDSHSECDOCK 一同 用作硬件在环 (HIL) 测试设置的开发和评估平台。

    目标是设计一个定制分线/接口 PCB、将 TMDSHSECDOCK 连接到我们的 Speedgoat HIL 系统和实验室仪器(示波器,逻辑分析仪等)、从而使 MCU 外设 (PWM、ADC、GPIO、SPI、CAN、 可访问 eQEP 等)进行开发、验证和调试。

    我特别需要 TMDSHSECDOCK 上所用连接器的机械规格、包括 连接器类型、引脚间距、行距和其他相关尺寸。 我需要此信息、以便采购正确的插接母接头并设计一个插入扩展坞板的定制接口 PCB。

    如果可用、您是否还能分享推荐的对接连接器器件型号或这些接头的制造商详细信息?

    感谢您的支持。

    此致、

    Abhishek Bharti
    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您的澄清。 您实际上可以直接参考以下 2 个器件、这些器件旨在用作 controlCARD HSEC 引脚的对接连接器

    HSEC8-130-01-HSEC8 L-DV-A

    HSEC8-160-01-HSEC8 L-DV-A-BL

    如果直接使用这些封装和器件、则可以轻松访问所有 C2000 引脚。

    您可以参考 C2000WARE SDK 内的硬件文件夹、其中介绍了 HSEC 的引脚如何连接到 C2000 MCU、就像为每个 HSEC 引脚分配了 GPIO 和 ADC 一样

    此致、

    彼得