This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813S-Q1:使用外部环回测试 DP83TC813x-Q1

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659970/dp83tc813s-q1-testing-dp83tc813x-q1-with-external-loopback

器件型号: DP83TC813S-Q1

大家好、我正在为使用此 phy 的电路板制作一个测试板、我希望能够测试外部环回、即从端口生成数据包、然后将其环回并验证其是否相同。 这个 phy 似乎主要讨论了内部环回、但我希望使用外部环回来完全测试到连接器的物理链路。 数据表似乎提示在几个地方使用外部环回:
image.png
在这里、它指的是“电缆侧“的生成和检查。
这里还讨论了寄存器中的外部环回模式:
image.png

我想知道我是否可以使用这种“电缆侧“数据包生成器和校验器、在硬件侧、将以太网端口的 P 和 N 电缆路由到测试仪、并端接 100 欧姆、以便数据有效地路由回同一端口:
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以 100 欧姆终止、以便将数据有效地直接路由回同一端口

    100Base-T1 是通过单根双绞线电缆实现的全双工通信标准。 要 将 TX 数据包环回到 MDI 侧的 RX、需要另一个参与 100Base-T1 链路建立和通信的 PHY。  

    在测试仪板上、您可以在反向环回模式下使用另一个 DP83TC813 PHY:  

    此致、

    Charles