Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221, TPS2546
器件型号: TUSB2E221
主题中讨论的其他器件: TPS2546
您好团队:
客户希望确保 TUSB2E221 本身是否能够在不支持任何其他 IC 的情况下完成 CDP 的以下握手。 请帮助检查。
他们不会使用 I2C。

此致
Koyo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Vishesh:
客户已检查 CDP 是否可行、但通信无法恢复、因为 D-为 0V、而 D+按预期变为 0.6V、因此电流小于 500mA。 您能否 分享导致 D-未输出 0.6V 的可能根本原因?
BC1.2 器件连接到 USBA。 客户确认、如果器件连接到其他系统、并且 TPS2546 已使用多年、则器件可正常工作、因此中继器应该是根本原因。


黄色= D+、绿色= D-
TPS2546 DS 的预期波形 (D+和 D-为 0.6V、而 D-为 0.6V)

此致
Koyo
尊敬的 Koyo:
SDA/SCL 连接显示在哪里? 我看到两张以前没有加载的图片、是其中一张吗?
客户是否能够在其系统中获得任何 USB2 功能? 他们是否能够建立 SDP 连接?
客户是否使用 TPS2546 并在中继器和 USB2 连接器之间通过该器件路由 D+/D-? 我看到 TPS 还能够为连接提供 CDP 功能、如何配置 CTL 和 ILIM_SEL 引脚?
谢谢、
Ryan
尊敬的 Koyo:
如果所连接器件已准备好在检测到 VBUS 后的 1 秒内枚举、则不需要二次检测。 只有在连接的便携式设备未准备好在检测 VBUS 后的 1 秒内枚举时、才需要进行二次检测。 您可以在以下应用手册中找到更多详细信息: https://www.ti.com/lit/an/slvae17a/slvae17a.pdf
很高兴听说现在似乎可以正常工作、客户是否对系统进行了任何更改以解决此问题? 还是它只是突然工作而没有任何变化? 他们现在是否能够始终如一地建立 CDP 连接、或者只是偶尔建立连接?
谢谢、
Ryan
您好、Ryan
感谢您的回答。 客户完全理解。
他认为 CDP 之所以起作用、是因为硬件返工产生了影响。
他还有一个问题:CDP 在 S0 和 S4 状态下都按预期工作、但 S4 中的波形与他预期的不同。 您是否明白 D+和 D-不是 0.6V 但工作正常的原因?
S0 中的波形。 CDP 正在工作、波形与预期相同。
(S0 = Windows 系统完全正常运行)
S4 中的波形。 CDP 正在工作、但波形不同。
(S4 =支持 Windows、但 USB 电源已准备好供电)