This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:CDP 握手事件

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650287/tusb2e221-cdp-handshake-event

器件型号: TUSB2E221
主题中讨论的其他器件: TPS2546

您好团队:

客户希望确保 TUSB2E221 本身是否能够在不支持任何其他 IC 的情况下完成 CDP 的以下握手。 请帮助检查。
他们不会使用 I2C。

image.png

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、TUSB2E221 可以支持这一功能。

    但是、值得一提的是、TUSB2E221 需要与适当的 Vbus 开关配合使用以提供 BC1.2 电流电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的 回答。 它们会将 TPS2546 用于 Vbus 开关、因此它应该适用于 Vbus 开关。

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    客户已检查 CDP 是否可行、但通信无法恢复、因为 D-为 0V、而 D+按预期变为 0.6V、因此电流小于 500mA。 您能否 分享导致 D-未输出 0.6V 的可能根本原因?  

    BC1.2 器件连接到 USBA。  客户确认、如果器件连接到其他系统、并且 TPS2546 已使用多年、则器件可正常工作、因此中继器应该是根本原因。

    黄色= D+、绿色= D-

    TPS2546 DS 的预期波形 (D+和 D-为 0.6V、而 D-为 0.6V)

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    如何配置 EQ 和 SDA/SCL 引脚? 您能提供客户的原理图吗?

    要启用 CDP 功能、必须将 SDA 引脚上拉至 1.8V:

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    已显示 SDA/SCL 连接。 我的理解是、EQ 设置适用于 USB2 PHY、因此不会影响 CDP。

    此致

    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    SDA/SCL 连接显示在哪里? 我看到两张以前没有加载的图片、是其中一张吗?

    客户是否能够在其系统中获得任何 USB2 功能? 他们是否能够建立 SDP 连接?

    客户是否使用 TPS2546 并在中继器和 USB2 连接器之间通过该器件路由 D+/D-? 我看到 TPS 还能够为连接提供 CDP 功能、如何配置 CTL 和 ILIM_SEL 引脚?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    这是我附加到第一个帖子的图像。 客户确认 USB2 眼睛已通过标准。  

    我稍后将检查 TPS2546 连接。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    我仍然看不到我这边的图片、看起来它们加载不正确:  

    您能否帮助检查图片是否在您这边加载、或者是否可以重新上传以便我查看。

    我想确认 EQ 设置、但回答正确、不应该有任何效果。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    这是连接的图像。 SDA 通过 1.8V 上拉、SCL 短接至 GND。   

    EQ0 通过 1.8V 上拉、EQ1/2 下拉。

    下面是连接到初始开机自检的图像。 D+(黄色)按照预期变为 0.6V、但 D-(绿色)为 0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    客户 不断研究 CDP 成功运行突然 (Vbus 电流高于 500mA)、但 D-中没有二次检测。 这个波形是否与您的预期相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    如果所连接器件已准备好在检测到 VBUS 后的 1 秒内枚举、则不需要二次检测。 只有在连接的便携式设备未准备好在检测 VBUS 后的 1 秒内枚举时、才需要进行二次检测。 您可以在以下应用手册中找到更多详细信息: https://www.ti.com/lit/an/slvae17a/slvae17a.pdf

    很高兴听说现在似乎可以正常工作、客户是否对系统进行了任何更改以解决此问题? 还是它只是突然工作而没有任何变化? 他们现在是否能够始终如一地建立 CDP 连接、或者只是偶尔建立连接?  

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回答。 客户完全理解。
    他认为 CDP 之所以起作用、是因为硬件返工产生了影响。

    他还有一个问题:CDP 在 S0 和 S4 状态下都按预期工作、但 S4 中的波形与他预期的不同。 您是否明白 D+和 D-不是 0.6V 但工作正常的原因?

    S0 中的波形。 CDP 正在工作、波形与预期相同。
    (S0 = Windows 系统完全正常运行)

    S4 中的波形。 CDP 正在工作、但波形不同。
    (S4 =支持 Windows、但 USB 电源已准备好供电)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    根据 BC1.2 规范、无论配置或暂停规则如何、便携式设备在连接到 CDP 时都能够消耗 1.5V 电压:

    S4 中的波形可能是该行为之后的器件。 奇怪的是、当窗口退出暂停状态时、是否会发生 BC1.2 握手? 客户能否捕获此信息以进行检查?

    只是为了仔细检查、笔记本电脑在 Windows 进入暂停状态后才会插入、对吗?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan