This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AE:10Base-Te 肺动脉测试模式和欠压输出合规性测试

Guru**** 2961400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1660358/dp83826ae-compliance-test-for-10base-te-hormonic-test-pattern-and-under-voltage-output

器件型号: DP83826AE

尊敬的专家:

   我们在电路板中设计 DP83826AE、目前正在进行合规性测试。 按照 snla266b (DP8382x IEEE 802.3u 合规性和调试(修订版 B)文档中的表 5-5 进行操作、传输的信号是上部波形、重复正弦波。 但是、Tektronix 仪器需要间歇正弦波、其中快照中的较低信号是一次性图示。

   另一个问题是输出电平欠压。

   是否有任何建议来满足 Tektronix 要求并放大信号强度? 提前感谢。

 

image.png

 

BR、Robert Huang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    对于此测试、请使用表 5-4 中的脚本、而不是表 5-5 中的脚本>

    此致、

    GREG