Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A
器件型号: TUSB2077A
尊敬的先生:
我们的上游直接连接到 Intel CPU 的 USB 端口。 我们目前无法测量信号质量、因为测量过程中不存在信号。 我注意到数据表包含眼图测量结果。 这是否需要特殊工具才能执行?
BR、
Evan Hong
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Evan:
没有用于全速测试的工具。
要测试 TUSB2077 下行端口、需要执行测试程序。
1:将集线器上行端口连接到任何 USB 主机。
2:将集线器下游端口连接到测试装置的一侧
3:将 USB2 闪存驱动器连接到测试装置的另一侧。
4:将示波器探头连接到 测试装置上的 D+和 D-上。
5:全速信号应显示在示波器上
6:您可以在示波器上使用 USB2 全速测试软件进行全速合规性测试。

好极了
Brian