This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:TCA39306:在 I3C 总线转换中的外部固定上拉电阻器、用于 TCA39306

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659526/tca39306-the-external-fixed-pull-up-in-i3c-bus-translation-for-tca39306

器件型号: TCA39306

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

对于应用 I3C 总线电压转换、需要根据 9.3.2 中的说明使用外部固定上拉电阻器。

123.png

但根据 I3C 规范、上拉电阻应该是动态的:I3C 推挽模式下的上拉使能和 SMBus 开漏模式下的上拉禁用、因此参考设计中的固定外部上拉电阻应该会对 I3C 推挽模式产生一些影响?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我们明天会再回来联系您。
    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我同意、上拉电阻应该是动态的、但该器件是无源器件、没有用于处理输出侧上拉电阻的控制电路。  

    因此、您在 1.8V 侧有一个具有 I3C 的 MCU 或处理器。 当它切换到推挽模式并驱动为高电平 (1.8V) 时、输出悬空至 1.8V。 您需要一个上拉至 3.3V 的电阻来在其余部分“驱动“输出信号。  

    当 1 侧驱动至 1.8V 时、“SW“块将进入截止区域、VEN = 2.4V = 1.8V + VTH。 因此、输出需要上拉至 3.3V、才能达到 I3C 目标端的正确电压。  

    此致、

    Tyler