请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TCA39306
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。
对于应用 I3C 总线电压转换、需要根据 9.3.2 中的说明使用外部固定上拉电阻器。

但根据 I3C 规范、上拉电阻应该是动态的:I3C 推挽模式下的上拉使能和 SMBus 开漏模式下的上拉禁用、因此参考设计中的固定外部上拉电阻应该会对 I3C 推挽模式产生一些影响?
此致、
Danilo