This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:测试失败

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2990, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658404/am26lv32e-test-failures

器件型号: AM26LV32E
主题中讨论的其他器件: OPA2990、 AM26LV32

我随附了一个问题的演示文稿、这是我们遇到过测试失败问题的第三部分

我不会看到 PCN 中芯片发生了变化、芯片上的器件型号未引用之前我们内部进行的去硫化中显示的器件型号

对于发生的更改、是反假冒解决方案还是其他问题、我们希望 TI 给予明确的回复

P-MF01-0170 (CA00168760).pptx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解决这个问题。  

    此器件在 2023 年因芯片变更而发布了 PCN(链接此处)。 从顶部标识可以看出、这些器件涵盖在此 PCN 更改之前和之后。 根据您的测试、是否存在实际的通信故障? 从您的报告来看、这似乎只是 ICT 规格的差异。 预计在芯片变化期间会出现电阻差异。 引脚接地电阻不是我们在数据表中所需的规格。 该器件还在总线侧对失效防护偏置进行了一些改进、这正是您看到的。 因此也会出现这种差异。  

    这种电阻差异是我们与其他客户因裸片变化而讨论的一个常见主题。 解决方案是调整 ICT 电阻范围、以包括这一最新一代的规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、这是我们遇到问题的第 3 款器件、在周末我被安排到第 4 个未通过测试的器件、在哪里可以找到与相关器件相关的所有 PCN 的目录

    我重点介绍的新器件是 TL032CDR、我们再次使用 PU03762648 直接从 TI 购买了器件、并购买了 2 卷 (x2.5k)、我们再次进行了去硫化、发现新日期代码 2541 和前一个 2240 之间是有效的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还可以看到、TL032CDR 是一个普通编译版本、并提供了更新的器件 OPA2990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    查找所有 PCN 的最简单方法是使用 Mouser 或 Digikey 等分销商网站、在该网站上、每个器件的描述中都包含所有 PCN。  

    我仅支持 AM26LV32、因此我不是其他器件的专家。 您可以使用说明中的这些器件创建新的 E2E 问题、系统会自动为您的问题分配合适的工程师。

    同样、了解“测试失败“的含义会非常有帮助。 如果可能、请详细说明。

    此致、

    Ethan