This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043HG-Q1:关于 TCAN1043HGDRQ1 的问题

Guru**** 2962460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659524/tcan1043hg-q1-question-about-tcan1043hgdrq1

器件型号: TCAN1043HG-Q1

您好:

附件是车载无线充电器的原理图。 客户将 CAN 与 TI TCAN1043HGDRQ1 搭配使用。

LAAM0567A2-1_CAN.pdf 

有一个请求和两个评估、请帮助支持。

电源:32V~58V。

请求:1. 请帮助检查原理图。

评估:

1、端子有短路测试。 测试条件:CAN_H 短接至电源 (32~58V) 或 CAN_L 短接至地。 所需的网络行为:通信仍应正常工作、但信噪比会降低。 请评估是否能满足这一要求。

2.在这个电路设计中,由于有共模电感器,如果 CAN H/L 对电源短路,是否有电压过大导致 IC 击穿的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1. 请注意,这是一个故障,在故障期间可能无法正常通信。

    2.是的,电感可能导致比施加的电压更大的尖峰。 请参阅此 应用手册 以了解详情、谢谢。

    此致、

    Michael。