请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TCAN1043HG-Q1
您好:
附件是车载无线充电器的原理图。 客户将 CAN 与 TI TCAN1043HGDRQ1 搭配使用。
有一个请求和两个评估、请帮助支持。
电源:32V~58V。
请求:1. 请帮助检查原理图。
评估:
1、端子有短路测试。 测试条件:CAN_H 短接至电源 (32~58V) 或 CAN_L 短接至地。 所需的网络行为:通信仍应正常工作、但信噪比会降低。 请评估是否能满足这一要求。
2.在这个电路设计中,由于有共模电感器,如果 CAN H/L 对电源短路,是否有电压过大导致 IC 击穿的风险。