This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV20812:请求关于 TSPEC-TC 计算的信息 — TS3DV20812RHHR

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1660463/ts3dv20812-requesting-information-for-tspec-tc-calculation---ts3dv20812rhhr

部件号: TS3DV20812

您好:

我们需要在测试过程中确认该组件的 TSPEC-TC 温度、希望您能提供以下组件的相关信息:

供应商部件号:TS3DV20812RHHR

描述:Linear_LAN switch_TS3DV20812RHHR_VQFN36

产品尺寸:VQFN36

我们需要以下规格来计算 TSPEC-TC 温度:

Tj=?

RJC=?

Pd =?

请提供吗?

希望尽快收到您的回复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avery、

    请参阅以下信息:
    对于 Tj 和 Pd、我通过本 常见问题解答中所述的计算方法估算了这些值。  
    TJ = 109.4C
    Pd = 786.4mW
    RJC=20.4

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    非常感谢!

    目前,我们知道 TSPEC - TC = 93.357。

    这种计算方法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avery、

    TSPEC 和 TC 是什么意思? 它们与什么相关?

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、NIR

    请回复:TSPEC 是元件温度的上限。 超过此限值可能会导致故障、损坏或热波动。

    TC 是外壳温度。

    TSPEC-TC 是外壳温度的上限、这意味着超过此温度可能会导致故障、损坏或热波动。

    根据您为 TS3DV20812RHHR 提供的参数:

    TJ = 109.4°C

    Pd = 786.4mW

    RJC = 20.4

    计算 TC = 93.357°C

    因此、TS3DV20812RHHR 外壳温度的上限为 93.357°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avery、

    谢谢您的澄清。
    您的外壳温度似乎正确。

    TSPEC 是我们在数据表中将其指定为 Ta 的值、即 85°C。

    器件应在不超过该温度的条件下运行。


    谢谢、

    NIR