部件号: TS3DV20812
您好:
我们需要在测试过程中确认该组件的 TSPEC-TC 温度、希望您能提供以下组件的相关信息:
供应商部件号:TS3DV20812RHHR
描述:Linear_LAN switch_TS3DV20812RHHR_VQFN36
产品尺寸:VQFN36
我们需要以下规格来计算 TSPEC-TC 温度:
Tj=?
RJC=?
Pd =?
请提供吗?
希望尽快收到您的回复。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号: TS3DV20812
您好:
我们需要在测试过程中确认该组件的 TSPEC-TC 温度、希望您能提供以下组件的相关信息:
供应商部件号:TS3DV20812RHHR
描述:Linear_LAN switch_TS3DV20812RHHR_VQFN36
产品尺寸:VQFN36
我们需要以下规格来计算 TSPEC-TC 温度:
Tj=?
RJC=?
Pd =?
请提供吗?
希望尽快收到您的回复。
此致、
您好 Avery、
请参阅以下信息:
对于 Tj 和 Pd、我通过本 常见问题解答中所述的计算方法估算了这些值。
TJ = 109.4C
Pd = 786.4mW
RJC=20.4
谢谢、
NIR
嗨、NIR
请回复:TSPEC 是元件温度的上限。 超过此限值可能会导致故障、损坏或热波动。
TC 是外壳温度。
TSPEC-TC 是外壳温度的上限、这意味着超过此温度可能会导致故障、损坏或热波动。
根据您为 TS3DV20812RHHR 提供的参数:
TJ = 109.4°C
Pd = 786.4mW
RJC = 20.4
计算 TC = 93.357°C
因此、TS3DV20812RHHR 外壳温度的上限为 93.357°C。