Other Parts Discussed in Thread: TDP1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TDP1204
您好:
我正在 DP++转 HDMI 发送器应用中使用 TDP1204。 DP++来自 com express 模块上的 Intel 第 13 代 13800HRE CPU。 我想电平转换为 HDMI 源。 我无法使 HDMI 正常工作。
我希望有人查看原理图(可以通过直接消息发送)以查看这是否是配置问题。
谢谢