This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:帮助 TDP1204 在 DP++转 HDMI 应用中启动

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1662004/tdp1204-help-with-tdp1204-bring-up-in-dp-to-hdmi-application

部件号: TDP1204

您好:

我正在 DP++转 HDMI 发送器应用中使用 TDP1204。 DP++来自 com express 模块上的 Intel 第 13 代 13800HRE CPU。 我想电平转换为 HDMI 源。 我无法使 HDMI 正常工作。  

我希望有人查看原理图(可以通过直接消息发送)以查看这是否是配置问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否接受我的友情申请、以便我们用私人 e2e 消息向我发送原理图以供审核?

    谢谢

    David