This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:在/RESET 引脚置为有效时查询数据线状态。

Guru**** 2963350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657350/tusb2e221-enquire-data-lines-status-when-reset-pin-is-asserted

器件型号: TUSB2E221
Thread 中讨论的其他器件: Tiger

您好、

如果/RESET 引脚为低电平、TUSB2E221 将进入断电模式。

我是否可以知道 DPx、DNx、eDPx 和 eDNx 是否 Hi-Z 处于复位状态?

这意味着多路复用器将在 eUSB 和 USB2 之间断开连接。

 

谢谢。此致、

Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    当 中继器 置于复位状态时、数据通道为 Hi-Z:

    这会断开任何 USB2 连接。

    很奇怪、您的客户是否在考虑这一点、因为他们希望即使在中继器处于复位状态时也能保持 USB2 功能? 或出于其他原因?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。