Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TUSB2E221
Thread 中讨论的其他器件: Tiger
您好、
如果/RESET 引脚为低电平、TUSB2E221 将进入断电模式。
我是否可以知道 DPx、DNx、eDPx 和 eDNx 是否 Hi-Z 处于复位状态?
这意味着多路复用器将在 eUSB 和 USB2 之间断开连接。
谢谢。此致、
Tiger