Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00928
器件型号: DP83822HF
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-00928
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00928
器件型号: DP83822HF
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-00928
您好 Shane、
是否有任何 DP83822HFRHBR VDDIO 为 1.8V 的应用手册? 对信号检测引脚感兴趣、与 AFBR-5803Z 配合使用时的输入/端接。 AFBR-5803Z 信号检测引脚输出最大为 2、42V、DP83822 信号检测高电平具有 VDDIO 电压电平(在本例中为 1.8V)。
TI 在公共论坛之外是否可以提供支持?
除 TIDA-00928 应用手册中的其他内容外、 使用的 DP83822 器件(原理图库)中存在错误。 例如、“led_0/GPIO1/SD“引脚 24 名为“CLK_O“。
/Steen
尊敬的 Steen:
我们有 DP83822EVM、这是一款可配置为 1.8V VDDIO 的测试平台。 您是否能够使用此 EVM 测试光纤模块? 您的模块看起来与可以组装到此 EVM 上的 SFP 的外形尺寸不同、但我不知道哪些应用手册使用 1.8V VDDIO 实现设计。
DP83822 此引脚上的最大电压为 VDDIO+0.3V、因此我不建议高于该开启信号检测电压。 也许可以使用电平转换器?

如果您想共享私人信息、E2E 上有一个私人消息功能。 通过发送/接受友情请求、然后导航到右上角的消息图标可访问此功能:


请随时向我发送友谊请求、我可以通过私人消息功能发送消息。 此消息空间仅对您和我本人开放、不得公开或对其他 TI 员工开放
此致、
Shane