This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:DP83822HF 审查

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1661376/dp83822hf-dp83822hf-review

器件型号: DP83822HF
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-00928

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steen:

    我在此帖子中没有看到任何内容。 您是否可以就此提供任何信息?

    我现在将标记为“已解决“、但如果需要支持、请回复。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shane、

    是否有任何 DP83822HFRHBR VDDIO 为 1.8V 的应用手册? 对信号检测引脚感兴趣、与 AFBR-5803Z 配合使用时的输入/端接。  AFBR-5803Z 信号检测引脚输出最大为 2、42V、DP83822 信号检测高电平具有 VDDIO 电压电平(在本例中为 1.8V)。

    TI 在公共论坛之外是否可以提供支持?

    除 TIDA-00928 应用手册中的其他内容外、  使用的 DP83822 器件(原理图库)中存在错误。 例如、“led_0/GPIO1/SD“引脚 24 名为“CLK_O“。    

    /Steen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steen:

    我们有 DP83822EVM、这是一款可配置为 1.8V VDDIO 的测试平台。 您是否能够使用此 EVM 测试光纤模块? 您的模块看起来与可以组装到此 EVM 上的 SFP 的外形尺寸不同、但我不知道哪些应用手册使用 1.8V VDDIO 实现设计。

    DP83822 此引脚上的最大电压为 VDDIO+0.3V、因此我不建议高于该开启信号检测电压。 也许可以使用电平转换器?

    如果您想共享私人信息、E2E 上有一个私人消息功能。 通过发送/接受友情请求、然后导航到右上角的消息图标可访问此功能:

    请随时向我发送友谊请求、我可以通过私人消息功能发送消息。 此消息空间仅对您和我本人开放、不得公开或对其他 TI 员工开放

    此致、

    Shane