This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:客户问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1660551/tusb9261-customer-questions

器件型号: TUSB9261

您好:

为了决定 TUSB9261 是否符合我们的客户目标应用要求、我们的客户在下面提出了几个问题。 请帮助他了解 TUSB9261 的工作原理。

  • 如果客户以反向方式插入 Type-C 端口、是否必须控制信号路径。
  • 客户是否能够自行对 FW 进行自定义。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果客户以反向方式插入 Type-C 端口、是否必须控制信号路径。

    如果 Type-C 端口与 TUSB9261 的 USB3 引脚一起使用、则需要控制 Type-C 端口。 如果不受控制、TUSB9261 要么仅在一个方向上工作、要么仅在 USB2 速度下工作。

    要对其进行控制、您需要一个 CC 控制器或 PD 控制器以及一个用于信号路由的多路复用器。

    TUSB9261 在这里打算采用什么应用?

    是一位客户能够自行对 FW 进行简化。

    是的、我们可以为客户提供固件的源代码、如果我们提供的固件无法满足客户的需求、他可以使用源代码来创建自己的固件。

    请注意、在我们的最终版本中、此设备的软件支持有限、因此我们可以按原样提供给客户使用的软件。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢。 这已解决客户问题。

    此致、