Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TUSB9261
您好:
为了决定 TUSB9261 是否符合我们的客户目标应用要求、我们的客户在下面提出了几个问题。 请帮助他了解 TUSB9261 的工作原理。
- 如果客户以反向方式插入 Type-C 端口、是否必须控制信号路径。
- 客户是否能够自行对 FW 进行自定义。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
如果客户以反向方式插入 Type-C 端口、是否必须控制信号路径。
如果 Type-C 端口与 TUSB9261 的 USB3 引脚一起使用、则需要控制 Type-C 端口。 如果不受控制、TUSB9261 要么仅在一个方向上工作、要么仅在 USB2 速度下工作。
要对其进行控制、您需要一个 CC 控制器或 PD 控制器以及一个用于信号路由的多路复用器。
TUSB9261 在这里打算采用什么应用?
是一位客户能够自行对 FW 进行简化。
是的、我们可以为客户提供固件的源代码、如果我们提供的固件无法满足客户的需求、他可以使用源代码来创建自己的固件。
请注意、在我们的最终版本中、此设备的软件支持有限、因此我们可以按原样提供给客户使用的软件。
谢谢、
Ryan