This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:RGY 封装侧引线高度容差

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659231/am26lv31e-rgy-package-side-lead-height-tolerance

器件型号: AM26LV31E

您好的团队、

您能告诉我 AM26LV31EIRGYR 的 RGY 封装侧引线高度容差吗?

image.png

谢谢你。

Nakagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我 散热焊盘的 尺寸和 容差。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nakagawa、

    让我四处看看、明天我会为您做出回应。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakagawa、

    我看到的尺寸与您在上面突出显示的尺寸相同。  

    CAD 模型也可以在此处使用:

    https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=AM26LV31E&package=RGY&pin=16&sid = 019ed1a0e2120057cfe80b1a86700506f001306700bd8&c=1 

    至于容差、我们没有规定这些容差。 您需要联系封装团队、因为我的团队(AM26LV31E 的应用支持)不能与封装端配合使用。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    您能否提供包装团队的联系信息? 我想询问封装容差。

    此致

    Nakagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关上述事项的最新情况?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了他们的 Confluence 页面。 您可以尝试在那里联系这些名称: https://confluence.itg.ti.com/pages/viewpage.action?pageId=524158834 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 
    很遗憾、我无法访问您提供的 URL。 您能否提供包装团队的具体电子邮件地址?
    此致、
    Nakagawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题:通过电子邮件跟进