Other Parts Discussed in Thread: TFP410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TFP410
尊敬的技术支持团队:
我对 TFP410 有疑问。
问题 1
通常、0.1uF 交流耦合电容器与 TMDS (TX) 信号输出线路串联。
但是、TFP410 数据表和其他文档并未提及添加电容器。
它指出 TX 信号直接从器件路由到连接器、并且不需要外部元件。
省略交流耦合电容是可以接受的吗?
问题 2
在设计 PCB 时、布线的差分阻抗是否应为 100 欧姆?
此致、
TTD