This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:交流耦合和阻抗

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1662263/tfp410-ac-coupling-and-impedance

部件号: TFP410

尊敬的技术支持团队:

我对 TFP410 有疑问。

问题 1

通常、0.1uF 交流耦合电容器与 TMDS (TX) 信号输出线路串联。
但是、TFP410 数据表和其他文档并未提及添加电容器。
它指出 TX 信号直接从器件路由到连接器、并且不需要外部元件。

省略交流耦合电容是可以接受的吗?

 

问题 2

在设计 PCB 时、布线的差分阻抗是否应为 100 欧姆?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    问题 1

    通常、0.1uF 交流耦合电容器与 TMDS (TX) 信号输出线路串联。
    但是、TFP410 数据表和其他文档并未提及添加电容器。
    它指出 TX 信号直接从器件路由到连接器、并且不需要外部元件。

    省略交流耦合电容是可以接受的吗?

    TMDS 是一种直流耦合接口、因此不需要 TMDS 主链路上的交流耦合电容器。

    问题 2

    在设计 PCB 时、布线的差分阻抗是否应为 100 欧姆?

    差分阻抗为 100 欧姆。

    谢谢

    David