器件型号: LM62460
您好、
设计会根据您的评论进行更新。
而且、您能否澄清一下、您提到使用电解 ESR 电容器的第 6 点是电容器的任何器件型号和值。 请推荐。
(考虑在输入滤波器级上添加阻尼,以避免铁氧体磁珠和输入滤波电容器耦合引起不必要的过冲。 您可以计算作为 LC 滤波器特性阻抗所需的阻尼 ESR(例如,在您的情况下为 root(L/Cin_certificate))。
此外、还确认具有 SW 连接的 CBOOT、RBOOT 是否正确。
随附的更新设计以供您审查。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LM62460
您好、
设计会根据您的评论进行更新。
而且、您能否澄清一下、您提到使用电解 ESR 电容器的第 6 点是电容器的任何器件型号和值。 请推荐。
(考虑在输入滤波器级上添加阻尼,以避免铁氧体磁珠和输入滤波电容器耦合引起不必要的过冲。 您可以计算作为 LC 滤波器特性阻抗所需的阻尼 ESR(例如,在您的情况下为 root(L/Cin_certificate))。
此外、还确认具有 SW 连接的 CBOOT、RBOOT 是否正确。
随附的更新设计以供您审查。
您好:
1) Rboot、Cboot 和 SW 节点连接现在正确且符合数据表要求。

2) 由于 FB144 是铁氧体磁珠、因此应使用其阻抗 V/S 频率图来检查其在 1MHz 处的阻抗、通常为图中提供的最低频率。 然后、您可以计算 1MHz 处铁氧体磁珠的 L、找出所需的阻尼。
大多数情况下、1MHz 处的阻抗约为 1 欧姆、因此这使得 L 等于~ 1uH。 考虑到输入陶瓷电容器降额 50%、有效电容为~21uF。
因此、特性阻抗为根 (L/C_CERAMIC)、得出的值为~ 218m Ω。
因此、任何 ESR 超过 200m Ω 的电解电容器都是合适的。 例如、您可以使用 22uF、200m Ω 电解电容。
R2445 的用途是什么?
此致、
源