This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:设计验证

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1662668/lm62460-design-verification

器件型号: LM62460

您好、
设计会根据您的评论进行更新。
而且、您能否澄清一下、您提到使用电解 ESR 电容器的第 6 点是电容器的任何器件型号和值。 请推荐。
(考虑在输入滤波器级上添加阻尼,以避免铁氧体磁珠和输入滤波电容器耦合引起不必要的过冲。 您可以计算作为 LC 滤波器特性阻抗所需的阻尼 ESR(例如,在您的情况下为 root(L/Cin_certificate))。

此外、还确认具有 SW 连接的 CBOOT、RBOOT 是否正确。

随附的更新设计以供您审查。
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1) Rboot、Cboot 和 SW 节点连接现在正确且符合数据表要求。

    2) 由于 FB144 是铁氧体磁珠、因此应使用其阻抗 V/S 频率图来检查其在 1MHz 处的阻抗、通常为图中提供的最低频率。 然后、您可以计算 1MHz 处铁氧体磁珠的 L、找出所需的阻尼。

    大多数情况下、1MHz 处的阻抗约为 1 欧姆、因此这使得 L 等于~ 1uH。 考虑到输入陶瓷电容器降额 50%、有效电容为~21uF。

    因此、特性阻抗为根 (L/C_CERAMIC)、得出的值为~ 218m Ω。

    因此、任何 ESR 超过 200m Ω 的电解电容器都是合适的。 例如、您可以使用 22uF、200m Ω 电解电容。

    R2445 的用途是什么?

    此致、

    源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourish、
    R2445 电阻器用于连接模拟接地 AGND 和数字接地。
    此致、
    Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnavi、

    好的、看起来不错。

    此致、

    源