Other Parts Discussed in Thread: TRS3243E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TRS3243E
您好的团队、
背景:
我们正在评估采用环回配置 (TX-RX、RTS-CTS) 的 TRS3243E(3.3V 电源、0.1µF 电荷泵电容器)。
我们观察到 RS –232 输出下降沿有时会显示双斜率行为、尤其是在输出保持在高电平(负 RS –232 电平)状态相对较长时间后。 通信正常工作、没有错误。
我们正在评估采用环回配置 (TX-RX、RTS-CTS) 的 TRS3243E(3.3V 电源、0.1µF 电荷泵电容器)。
我们观察到 RS –232 输出下降沿有时会显示双斜率行为、尤其是在输出保持在高电平(负 RS –232 电平)状态相对较长时间后。 通信正常工作、没有错误。
问题:
- 多斜率(非线性)下降沿波形是否被视为 TRS3243E 驱动器的正常行为?
- 内部电荷泵调节(空闲期间的 V+/V−行为)是否会根据空闲持续时间影响瞬态输出压摆特性?
- 是否有任何应用手册或特性数据描述了与空闲时间或电荷泵状态的波形相关性?

此致、
Ryu。