This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243E:TRS3243E 长时间空闲期间后的输出波形斜率变化

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1662450/trs3243e-trs3243e-output-waveform-slope-change-after-long-idle-period

器件型号: TRS3243E

您好的团队、
 
背景:
我们正在评估采用环回配置 (TX-RX、RTS-CTS) 的 TRS3243E(3.3V 电源、0.1µF 电荷泵电容器)。
我们观察到 RS –232 输出下降沿有时会显示双斜率行为、尤其是在输出保持在高电平(负 RS –232 电平)状态相对较长时间后。 通信正常工作、没有错误。
问题:
  1. 多斜率(非线性)下降沿波形是否被视为 TRS3243E 驱动器的正常行为?
  2. 内部电荷泵调节(空闲期间的 V+/V−行为)是否会根据空闲持续时间影响瞬态输出压摆特性?
  3. 是否有任何应用手册或特性数据描述了与空闲时间或电荷泵状态的波形相关性?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是一种多斜率(非线性)下降沿波形、被视为 TRS3243E 驱动器的正常行为?

    我以前在 RS232 驱动器中见过它。 我认为、在 PFET 完全关断且 NFET 接管之前、PFET 和 NFET 可能会在短时间内相互存在轻微的争用。

    由于信号并非真正的非单调性(意味着我们在相反方向上没有看到大尖峰)、因此它不应导致任何信号完整性问题。

    FET 的大小还可处理短路、因此争用的短时间不应损坏器件。  

    内部电荷泵调节(空闲期间的 V+/V−行为)是否会根据空闲持续时间影响瞬态输出压摆特性?

    我不这么认为。 只要电荷泵电路正确调节电压、压摆率特性在空闲时不应变化太大。

    是否有任何应用手册或表征数据描述了空闲时间或电荷泵状态对波形的依赖性?

    我没有听说过有关该主题的任何文档。  

    - Bobby