Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1064-Q1, TUSB1064Q1-EVM, TUSB1064RNQEVM, TUSB1064, TPS25763-Q1
器件型号: TUSB1064RNQEVM
Thread 中讨论的其他器件: TUSB1064 、TPS65982 、TPS65987 、TUSB1064-Q1、TUSB1064Q1-EVM
大家好、我尝试让 TUSB1064RNQEVM 在 4 通道 DP 模式下运行、但没有成功。 我将 TUSB1064 配置为 GPIO 模式、并能够使其进入其他三种运行模式(断电,仅 USB 3.1、USB 3.1 + 2 通道 DP)。
根据数据表、CTL0 必须有一个低 — 高-低的转换。 根据 这个 E2E 帖子 、我将 R/C 连接到 CTL0、并移除了 R41 0r 跳线以断开 PD 控制器(似乎在该引脚上输出高电平)。 因此、我的启动序列如下:
为 EVM 上电(通过插入 USB Type-C)并使 CTL0 低电平和 CTL1 高电平、然后通过将 CTL0 上拉至 3V3 来进行切换(通过设置跳线短时间)。 但没有任何变化。
那么,我在做什么? 图 12 说明了转换之间的最小延迟。 是否还有最大延迟? 使用 GPIO 使 TUSB1064 进入 4 通道 DP 模式的确切上电序列是什么?