This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:4 通道 DP 模式

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1064-Q1, TUSB1064Q1-EVM, TUSB1064RNQEVM, TUSB1064, TPS25763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1660420/tusb1064rnqevm-4-lane-dp-mode

器件型号: TUSB1064RNQEVM
Thread 中讨论的其他器件: TUSB1064 、TPS65982 、TPS65987 、TUSB1064-Q1、TUSB1064Q1-EVM

大家好、我尝试让 TUSB1064RNQEVM 在 4 通道 DP 模式下运行、但没有成功。 我将 TUSB1064 配置为 GPIO 模式、并能够使其进入其他三种运行模式(断电,仅 USB 3.1、USB 3.1 + 2 通道 DP)。

根据数据表、CTL0 必须有一个低 — 高-低的转换。 根据 这个 E2E 帖子 、我将 R/C 连接到 CTL0、并移除了 R41 0r 跳线以断开 PD 控制器(似乎在该引脚上输出高电平)。 因此、我的启动序列如下:
为 EVM 上电(通过插入 USB Type-C)并使 CTL0 低电平和 CTL1 高电平、然后通过将 CTL0 上拉至 3V3 来进行切换(通过设置跳线短时间)。 但没有任何变化。

那么,我在做什么? 图 12 说明了转换之间的最小延迟。 是否还有最大延迟? 使用 GPIO 使 TUSB1064 进入 4 通道 DP 模式的确切上电序列是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeromin:

     您是否使用 TUSB1064EVM 进行了测试?

      如果您 可以使 两个通道 DP 正常工作、则 4 个 通道 DP 也应正常工作。 您只需将设置更改为 CTL0 低和 CTL1 高电平、或者可能需要更改 EQ 设置。

      对于测试程序、您能否  先将设置更改为 CTL0 低和 CTL1 高、并先断电、然后连接源和监视器、  最后一步打开 EVM 上的电源开关。

    此致

    Brian
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、我正在使用 TUSB1064RNQEVM 进行测试。 它没有电源开关、而是通过 Type-C 电缆供电。 从 CTL0 低电平和 CTL1 高电平开始、我做了数十次、没有成功。 在数据表第 8.4.1 章以及 此 和 此类其他帖子中、明确指出 TUSB1064 不能直接启动到 4 通道 DP 模式、必须存在转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeromin:

     如果我向您发送新的 PD 固件、您是否能够更新该固件?

     您需要禁用 PD 多模式才能使 DP 4 通道正常工作。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    不、还没有、因为我还没有加入 PD 控制器。 因此、只能通过更改 PD 控制器上的固件来获得 DP 4 通道、对吧? 如果是、我将了解如何更新它的固件。

    您能给我一些有关固件模式/当前状态的信息吗? 现在、它不支持或不处理 DP 4 通道连接?  我想只能通过 GPIO 配置将 TUSB 引入 4 通道模式、而 PD Ctrl 只通过更改相应的 3 个 GPIO 来处理电缆翻转和模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeromin:

      PD 控制器的 GPIO (CTL0/1、FLIP) 控制用于针对 不同的模式切换 TUSB1064 多路复用器。

     但是、 固件中的多功能位  用于确定是否应进行仅 4 通道 DisplayPort 连接(引脚配置 A、C 或 E)、或者是否应在系统中进行具有两个 USB3 通道 (MFDP) 连接的双通道 DisplayPort(引脚配置 B、D 或 F)。

      

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brian、好的、我理解。 您能否向我发送固件、但对于 TPS65982、因为我的 EVM 似乎版本很奇怪(原理图显示为最新版本,但不适用于 TPS65987)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以拍摄 EVM 顶视图吗?  

    回归者

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当然:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备工具 ?  TPS65986?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65982

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来检查一下是否可以使用新的固件 GUI 来修改 TPS65982 的固件。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeromin:

      由于 TUSB1064EVM 固件是使用旧固件工具创建的、因此我无法使用新固件版本进行更新。 (找不到旧版本)

     您可以返回 EVM 并替换为 TUSB1064-Q1 EVM

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此 TI 向我出售了一款过时的 EVM、它不能用于我的评估目的。 此 EVM 是 TUSB1064 产品页面上提到的唯一 EVM、而不是指向较新 TUSB1064Q1-EVM 的单个链接。 根据 TI 的安全 EVM 条款 、不能退回。 我想不是真的应该是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能找到本地 FAE 吗? 它们应该能够帮助您更换 EVM。

    或者、您 是否联系过 TI EVM 团队?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们当地的 FAE 发生了变化、现在我们不知道公司由谁负责。 一周前已创建此问题的支持请求单、到现在为止没有答案。
    什么是 EVM 团队?如何联系他们? 我唯一可能的就是支持工单、找不到有关 EVM 的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能找到当地的 FAE 经理吗?

    我来检查一下是否可以找到  替换您现有 EVM 的内部 EVM。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、我们当地的 TI FAE 已改变了他的角色、继任者没有回答。 我们正在寻找一个新的,希望这将很快得到解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们   目前没有额外的 TUSB1062Q1EVM。  让我们看看我们是否可以 订购一个,但它将需要大约两个星期。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、感谢您的努力、非常感谢!
    同时、我想寻求另一种 PD 解决方案。 我们正在寻找支持 DisplayPort 交替模式的 PD 控制器、TI 以前的大多数 PD 控制器(至少是支持交替模式的控制器)都是 NRND(因为 PD 规范发生了变化)。 对 PD 控制器进行滤波会告诉我、TPS26743/44 和 TPS25763-Q1 是目前唯一支持交替模式的运行控制器、是这样吗? 或者、您是否可以推荐任何其他可用于我们用途的 PD 控制器(与 TUSB1046/TUSB1064 连接支持交替模式的 Type-C)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeromin、

    遗憾的是、TI 的 PD 控制器产品系列超出了我们的专业知识范围。 我将重新分配给正确的团队、您将在 24 小时内收到他们的回复。  

    我会将 Brian 和我放在通知列表上、以便让我们保持在循环中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeromin、

    目前、唯一不是 NRND 的 PD 控制器是上面列出的控制器。 但是、这些器件仅在汽车应用中受支持。 目前、我们没有任何支持 DP/Alt 模式的通用 PD 控制器。

    谢谢、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:
    您能解释一下“仅在汽车应用中受支持“的含义吗? 现在是否允许或建议在汽车应用之外使用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeromin、

    不建议在非汽车应用中使用、也不受支持。

    谢谢、

    Adrian