器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件
我遇到了一个问题、即我启动 PCBA 大约 1/600 倍、DP83869 无法正确启动并开始与 MCU 通信。 我担心这可能与 VDDIO 电源轨的上升时间有关、因为它没有符合>500us 上升时间标准的一致线性趋势。

在下面我的 PCBA 的示波器捕获中、黄色为 2V5、粉色为 1V1、蓝色为 3V3 (VDDIO)。 您可以看到、2V5 和 1V1 在几 ms 内平稳上升、但 3V3 (VDDIO) 首先缓慢上升、然后在 500us 内从~300mV 跳至 3.3V。


几个问题:
- 是什么推动了电源轨的 500us 最低斜坡要求?
- 这种上电时序是否看起来像是一个潜在问题、可能是我们偶尔看到的启动故障的根本原因?