This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:VDDIO 可能的上升时间违例

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1664261/dp83869hm-vddio-possible-rise-time-violation

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

我遇到了一个问题、即我启动 PCBA 大约 1/600 倍、DP83869 无法正确启动并开始与 MCU 通信。 我担心这可能与 VDDIO 电源轨的上升时间有关、因为它没有符合>500us 上升时间标准的一致线性趋势。  

image.png

在下面我的 PCBA 的示波器捕获中、黄色为 2V5、粉色为 1V1、蓝色为 3V3 (VDDIO)。 您可以看到、2V5 和 1V1 在几 ms 内平稳上升、但 3V3 (VDDIO) 首先缓慢上升、然后在 500us 内从~300mV 跳至 3.3V。  

image.png

image.png

几个问题:  

  • 是什么推动了电源轨的 500us 最低斜坡要求?
  • 这种上电时序是否看起来像是一个潜在问题、可能是我们偶尔看到的启动故障的根本原因?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suzanne:

    我会研究这个,并会尽快回来给你。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suzanne:

     为确保在启动时正确对所有配置 (strap) 进行采样、建议 VDDIO 具有至少 500us 的斜坡时间。 3.3V 电源轨的电流斜坡时间是多少?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、  

    感谢您的跟进。 我上面连接的示波器屏幕截图中的蓝色线是 3.3V 电源轨。

    *如果您从蓝色开始缓慢上升的位置进行测量,您将得到 3.72ms 的斜坡时间。

    *如果你只测量斜坡更陡峭的时间,你会得到 350us。

    我不清楚应该使用这些测量值中的哪一个。 数据表未指定斜坡时间是测量值为 0-100%、10-90%还是其他值。  

    此致、  

    Suzanne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、  

    感谢您的跟进。 我上面连接的示波器屏幕截图中的蓝色线是 3.3V 电源轨。

    *如果您从蓝色开始缓慢上升的位置进行测量,您将得到 3.72ms 的斜坡时间。

    *如果你只测量斜坡更陡峭的时间,你会得到 350us。

    我不清楚应该使用这些测量值中的哪一个。 数据表未指定斜坡时间是测量值为 0-100%、10-90%还是其他值。  

    此致、  

    Suzanne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suzanne:

    是否可以对 3.3V 电压轨尝试使用更平滑、更线性的电源斜坡时间来测试此情况? 斜坡时间应为 10-90%。

    在错误状态下、PHY 是否响应任何其他 PHY 地址? 此外、CLKOUT 和 RX_CLK 是否仍然正常工作?

    此致、

    GREG