Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TUSB564-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TUSB564
您好:
TUSB564 DP 无法输出的问题尚未解决。 案例之前已提交、但已关闭。 随附的是相关测试信息和原理图。 请帮助解决相关问题。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TUSB564-Q1
器件型号: TUSB564
您好:
TUSB564 DP 无法输出的问题尚未解决。 案例之前已提交、但已关闭。 随附的是相关测试信息和原理图。 请帮助解决相关问题。
谢谢。
您好、
连接到输出端。
系统中没有 PD 控制器。
根据 USB Type-C/ PD 规范、DP 交替需要一个 PD 控制器。 USB Type-C 连接的工作模式功能。 这就是 DP 不输出的原因。
请参阅 TUSB564/TUSB564-Q1 EVM 以了解如何使用 PD 控制器进行实现。
TUSB564 EVM: www.ti.com/.../TUSB564RNQEVM
TUSB564-Q1 EVM: www.ti.com/.../TUSB564Q1-EVM