This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:TUSB564 DP 无输出

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TUSB564-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1666623/tusb564-tusb564-dp-has-no-output

器件型号: TUSB564

您好:

TUSB564 DP 无法输出的问题尚未解决。 案例之前已提交、但已关闭。 随附的是相关测试信息和原理图。 请帮助解决相关问题。

谢谢。

TUSB564 调试 Progress.docx 

OK358-C2+ SZKD406.PDF 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    连接到输出端。

    系统中没有 PD 控制器。

    根据 USB Type-C/ PD 规范、DP 交替需要一个 PD 控制器。  USB Type-C 连接的工作模式功能。 这就是 DP 不输出的原因。  

    请参阅 TUSB564/TUSB564-Q1 EVM 以了解如何使用 PD 控制器进行实现。

    TUSB564 EVM: www.ti.com/.../TUSB564RNQEVM

    TUSB564-Q1 EVM: www.ti.com/.../TUSB564Q1-EVM