This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:MAX232EIDWR 与 TRS232EIDWR

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS232E, MAX232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1666395/max232e-max232eidwr-vs-trs232eidwr

部件号: MAX232E
主题中讨论的其他器件: TRS232E、

尊敬的技术支持团队:

作为 SP232ECT-L/TR (WSOIC16) 的替代产品、在长期供货方面、您建议使用引脚兼容的 MAX232EIDWR 或 TRS232EIDWR 中的哪一个?

在之前的 E2E 文章中、我们推荐了 TRS 器件型号而不是 MAX 器件型号、但 TRS232E 封装几乎已停产 (EOL)、而 MAX232E 似乎仍采用 TSSOP 和 PDIP 等封装。

MAX3232:MAX3232/E 和 TRS3232/E 之间的差异 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    现在选择哪一个应该无关紧要。 我们已经完成了 RS232 器件的产品组合、因此 就使用寿命而言、这两款器件应该在相同的范围内。  

    - Bobby