Other Parts Discussed in Thread: TRS232E, MAX232E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: MAX232E
主题中讨论的其他器件: TRS232E、
尊敬的技术支持团队:
作为 SP232ECT-L/TR (WSOIC16) 的替代产品、在长期供货方面、您建议使用引脚兼容的 MAX232EIDWR 或 TRS232EIDWR 中的哪一个?
在之前的 E2E 文章中、我们推荐了 TRS 器件型号而不是 MAX 器件型号、但 TRS232E 封装几乎已停产 (EOL)、而 MAX232E 似乎仍采用 TSSOP 和 PDIP 等封装。
MAX3232:MAX3232/E 和 TRS3232/E 之间的差异 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛
此致、
TTD