This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:传导发射故障

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1666519/tcan4550-conduction-emission-failure

器件型号: TCAN4550

您好的团队、

我们在前面板上设计了两个 CAN 端口的产品。 这些端口在测试期间相互连接。

CAN 接口使用 TCAN4550 实现、后者将 MCU SPI 接口转换为 CAN 协议。 原理图和布局是参考 TCAN4550EVM 设计开发的。

在 EMC 合规性测试期间、我们观察到 在 CAN 端口上执行测量时传导发射测试(CISPR 32 A 类)中出现故障。

在测试期间、CAN 端口使用非屏蔽 CAT6A 电缆互连。 我们希望获得有关潜在排放源和可能的缓解技术的任何指导或建议。

我们尚未安装共模扼流圈 (CMC)、也未使用任何 Y 电容器。

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了 CE 图表以供参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish、

    您是否能够在 CANH 和 CANL 引脚上都将滤波电容器添加到 GND? 如果是、请尝试向 CAN 信号添加一些电容、以帮助进行滤波并降低边沿速率。

    您的端接看起来是什么样子的?  它是单个 120 欧姆电阻器、还是用两个 60 欧姆电阻器和一个滤波电容器分裂端接?

    您是否能够添加 CMC 以查看它是否有任何改进?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    请帮助查看 CAN 部分的原理图和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish、

    是的、如果您提供了原理图和布局文件、我可以查看它们。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的 Sch pdf 和版式 filese2e.ti.com/.../TCAN4550_5F00_Schematic1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    PLS 也建议 Y CAP 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish、

    我仍在查看原理图和布局文件。 我看到 CANH 和 CANL 上已经有 22nF 电容器。 我没有具体的值要建议、您可能需要使用不同的值重新测试、以查看结果是否有所改善或变差。 如果电容过大而对总线进行过多滤波、则可能会导致其他通信错误。  

    我的第一个建议是安装 CMC、通常需要它才能通过 EMC 测试。

    此致、

    Jonathan