Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550EVM
器件型号: TCAN4550
您好的团队、
我们在前面板上设计了两个 CAN 端口的产品。 这些端口在测试期间相互连接。
CAN 接口使用 TCAN4550 实现、后者将 MCU SPI 接口转换为 CAN 协议。 原理图和布局是参考 TCAN4550EVM 设计开发的。
在 EMC 合规性测试期间、我们观察到 在 CAN 端口上执行测量时传导发射测试(CISPR 32 A 类)中出现故障。
在测试期间、CAN 端口使用非屏蔽 CAT6A 电缆互连。 我们希望获得有关潜在排放源和可能的缓解技术的任何指导或建议。
我们尚未安装共模扼流圈 (CMC)、也未使用任何 Y 电容器。