Other Parts Discussed in Thread: THVD1424
器件型号: THVD1424
您好团队:
我们将 THVD1424 收发器 IC 与 ESP32 微控制器一起用于 485/422 通信。 设置如下
1) MCU TXD ->收发器的 D 引脚
2) MCU RXD ->收发器的 R 引脚
3) MCU GPIO ->收发器的 DE/RE(组合)引脚
此外、H/F 引脚连接到 VCC 且 VCC = 3.3V、 Vio = 3.3V。
当我们通过 DSO 观察波形时、我们在 DSO 上看到相同的信号(Y 和 Z 线)。我们附加了图像以供参考、这是仅在接收时传输的情况、我们收到了正确的数据、信号也是互补的。
然后、我们按照预期探测了 MCU 的 TX 引脚、我们还检查了 DE/RE 切换、这也是正确的。
最后、我们无法取消问题! 请就此向我们提供指导
提前感谢您的支持。